结果:找到"3.2.1 小助手",相关内容482条
- 下单小助手,eda都打不开
- 下单助手打不开,卸载重新官网安装不行,重启也不行,兼容运行也不行,管理员运行也不行。点了之后右下角图标会短暂出现下单助手图标,鼠标移动到上面然后就消失了
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 下单小助手 发帖人:kirito 发帖时间:2023-10-03 13:01:00
- 嘉立创PC端小助手5.0.3版本发布:优化使用体验
- 嘉立创PC端小助手5.0.3版本发布1.更换底层框架,优化加载速度和客户使用体验。下载链接点击此处下载小助手新版本小助手如遇有任何问题,可联系QQ3001453581进行沟通解决,非常感谢您的配合
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 小助手 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2022-06-01 14:02:00
- 下单小助手退出卡屏
- 下单小助手问题,找不到地方反馈问题,就在这里写问题吧。WIN10系统,每次右键小助手,选择退出时,小助手界面会卡死10秒左右。大神们抽空处理一下。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 小助手 卡屏 发帖人:专业打酱油 发帖时间:2022-03-23 08:42:00
- 小助手显示发虚
- 最近用着小助手,显示发虚的厉害,好像有个设置能调整比例,也是没有用。其实还有个疑问,网面版本那么好用,为什么非要整个什么小助手出来,想不通。客户编号:146034A
- 所属专栏: PCB打样 标签: 小助手 发帖人:wlwywlt 发帖时间:2022-01-21 09:17:00
- 关于PC下单小助手的建议
- 希望PC小助手里面,标记了“禁止返单”的板子,返单这个按钮能不能变成“灰色”不可选中状态,或者其他提示。目前标记了禁止返单,看上去和没标记的一样,不能很好区分。板子多了容易混淆,不能一眼看出来。如下图:以上。
- 所属专栏: PCB打样 标签: PC下单小助手 PC小助手 发帖人:goldenlava 发帖时间:2020-12-14 09:42:00
- 小助手提示没有外形文件,可是实际是有的
- 小助手版本323.PCB软件KICAD版本5.02/5.10今天画的几款板子都提示没有外形。几经比对发现5.10版本下只要pcb中含有过孔槽,小助手就会提示没有外形,删除这个过孔后不提示。kicad5.02版本和新版本5.10有比较大的变化,5.02版本这个孔槽生成的gbr不会提示没有外形。头大了。5.10生成的gbr文件用cam也看过没啥问题。
- 所属专栏: PCB打样 标签: 小助手问题 发帖人:飞过海的嘎嘎嘎 发帖时间:2019-05-12 23:12:00
- 小助手总是显示一片空白重启才可以
- 系统win10企业版,下单小助手总是忽然就白屏了,没有任何显示,右击也不出现刷新,重启软件才可以
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 小助手 发帖人:daybeen 发帖时间:2019-04-17 10:05:00
- 嘉立创PC端小助手3.2.3版本发布:优化实物仿真图展现效果
- 嘉立创PC端小助手3.2.3版本发布1.优化Gerber图形、实物仿真图显示2.设置窗口增加设置项“开机自动启动”。3.拖动主窗口到桌面边缘时,执行窗口最大化/半屏显示(win7及以上)4.更新部分底层库代码3.2.3安装包地址:http://download.sz-jlc.com/jlchelper/release/3.3.2/JLCPcAssit_setup.3.3.2.zip
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: PC小助手 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2019-02-26 16:05:00
- 关于小助手的图形展示的一些常见疑问解答
- 本贴给出的案例解答,都是目前常见,又很容易让客户疑惑的地方。这些问题特征大部分是由于很复杂的因素,很难有一个圆满的解决方案,自从小助手实物图形的功能上线后,几乎每天都收到市场业务人员的反馈,大都是同类问题,回答的我也很头大,搞得没精力弄别的事了。所以有必要做一个总结,并且我也会给客户后期下单一个推荐的处理建议,以后再有人问我,统一给你们引到这个贴子里面来,哈哈。宗指:小助手下单时的图形预览是增强客户的下单体验,方便您适时查看图形,因为我们部分算法功能的不成熟或者其它各种复杂的因素会有一些异常提醒,又或者有这样那样的不准确性,这些绝大部分情况不是因为您的资料出了问题,任何时候您都可以正常下单。...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 小助手 图形 发帖人:GUO 发帖时间:2018-12-20 11:35:00
- 嘉立创PC下单助手3.2.1发布-优化PCB实物图展示
- 嘉立创PC下单助手3.2.1发布,本版本主要优化3.2.0版本中存在的一些bug。安装包地址:http://download.sz-jlc.com/jlchelper/release/3.2.1/JLCPcAssit_setup_3.2.1.zip
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 3.2.1 小助手 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2018-11-23 22:32:00
返回